主题中讨论的其他器件: UCC24624
我最近设计了一种交流/直流电源(100-250VAC 输入、18VDC 8A 输出)、其中使用 UCC28056B 作为 PFC 升压转换器、使用 UCC256404和 UCC24624作为具有同步整流器的谐振 LLC 转换器。 有关详细信息、请参阅下面的原理图。
为设计此设计、我使用了 TI 电源设计器和 IC 数据表信息+ Excel 设计工具(请参阅下面发布的填写完整版本)以及提供的用于调优、仿真和补偿环路设计的 SIMPLIS 模型和测试台。
我构建了此设计的原型、首先仅从 UCC28056B PFC 升压转换器开始、它似乎自己可以正常工作(使用外部 VCC 电源)。
然而、一旦我在施加输入电压(240VAC 50Hz)几秒钟后测试了整个原型(使用 LLC 转换器、未施加输出负载)、两个 LLC 转换器 MOSFET 便会在短路模式下同时发生故障(在故障后测量)。
我在测试前对电路进行了测量、以确保分压器的值正确、并且没有短路或其他先前可识别的问题。
我没有即时线索证明我的设计出了什么问题、从而导致了此类故障、我也不知道如何在不立即销毁更多元件的情况下测试电路或解决问题。 您能看到我的设计出了什么问题吗? 对于如何修复我的设计以防止此类故障再次发生、您有什么提示吗?
提前感谢您。
此致、
亚历山大·哈里托诺夫
e2e.ti.com/.../7658.UCC28056X_5F00_Design-Calculator.xlse2e.ti.com/.../8080.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx