This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:SMD NTC 热敏电阻 Mitsubishi TH05-3H103F 不提供正确的阈值温度。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260406/bq24040-smd-ntc-thermistor-mitsubishi-th05-3h103f-doesn-t-give-correct-threshold-temperatures

器件型号:BQ24040

我觉得我肯定是犯了个错误、但 BQ24040数据表中的 SMD 热敏电阻在阈值 温度下似乎没有正确的电阻

阈值 温度为 60°C、45°C、10°C 和0°C

我相信这些温度与这些电阻有关、  

60c = 3560欧姆(178mV/50uA = 0.178v/0.00005A = 3560欧姆)

45c = 5560欧姆

10c = 24600 Ω

0c = 32000 Ω

我在这些计算中是否犯了错误?

当我查找 Mitsubishi TH05-3H103F 的 RT 表时、我发现这些温度在这些电阻处

55°C、42°C、2°C、-4°C

这是转至 RT 表的链接、

https://www.mmc.co.jp/adv/dev/csv_pdf/TH05/TH05-3H103F.csv

https://www.mmc.co.jp/adv/dev/csv_pdf/TH05/TH05-3H103F.pdf

https://www.mmc.co.jp/adv/dev/english/contents/thermistor/onboard/th.html#05

通过线性插值、我可以得到这些温度  

54.9°C
41.3°C
2.31°C
-3.90°C

我犯了个错误吗?  

我需要一个 SMD 热敏电阻、该热敏电阻在适当的阈值温度下具有正确的电阻。

TI 能帮我找到一个吗?  

此致、

-杰森