This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:为什么电压下降到17.5V 并发生关断、起始点为17.8V 而不是20.8V

Guru**** 2513425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260337/lmr16030-why-did-the-voltage-drop-to-17-5v-and-the-shutdown-occur-with-the-starting-point-at-17-8v-instead-of-20-8v

器件型号:LMR16030

Vstart=20.8V

Vstop=17.7V

低于17.1V 后、启动电压为20.8V

当 V≥17.2时、17.8V 可启动

16030启动电压、关断电压调节

租金=820K

RENB=48.7K

我用于电压测试的直流电源、为什么电压降至17.5V 并关闭、起始点为17.8V 而不是20.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否再次确认 RENT 和 RENB 的阻力? 您是否有任何可以分享的波形和原理图? 还有一点需要注意的是,IEN 和 IHYS 的典型值是1uA 和3.6uA ,但它也可能因不同的 IC 部分而异。

    此致、

    鸿嘉