This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我的客户正在寻找带微型计算机的锂离子电池充电器。

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257429/my-customer-is-looking-for-li-ion-battery-charger-with-micro-computer

主题中讨论的其他器件:BQ25730

大家好!

我的一个客户正在寻找 带微型计算机的锂离子电池充电器。  
这是可以的,微型计算机的性能是低的,因为他们想要控制 LED 指示灯和读取开关状态.

TI 是否有这样的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    TI BCP 组充电器没有微型计算机和固件。  它们具有控制和监控模拟反馈环路的数字状态机。 我们的许多充电器都有用于驱动 LED 的 STAT 和 PG 引脚。  主机控制器件具有可报告状态和故障的 I2C 寄存器。  什么是输入电压和电池配置?  所需的充电电流是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的答复。
    我明白了。

    客户已经在其他公司微型计算机上使用 TI 充电器 IC、BQ25730。
    为了降低成本并避免微处理器的交付问题、
    他们认为最好是 TI 有 锂离子电池充电器配低性能的微型计算机。  

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可以再问一个问题吗?

    您是否有任何计划开发独立类型的 BQ25730/731等新的充电器器件

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    没有此类器件的计划。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我明白了。

    非常感谢大家、这一点很重要、
    和也。