This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:关于输入电流限制设置

Guru**** 2390110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261325/bq25898-about-input-current-limit-setting

器件型号:BQ25898

大家好。

让我们谈谈输入电流限制设置。
我有两个问题。

1.
数据表中"第28页"和"第34页"的 IINLIM 值不同。
哪一个是正确的值?
第28页:3.25A /第34页:3.15A



2.
客户已测试 IINLIM。
测量值与设定值之间的差异约为100mA。
您能告诉我 REG00寄存器的偏移指南吗?

修订版00 IINLIM 测量结果
0x00 0 mA 93.7 mA
0x01 50 mA 143 mA
0x02 100 mA 190 mA
0x03 150 mA 239 mA
0x04 200 mA 287 mA
0x05 250 mA 331 mA
0x06 300 mA 378 mA
0x07 350 mA 426 mA
0x0A 500 mA 561 mA


此致、
祐介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、  

    请在下方查看我对您的问题的评论。  

    1) 1)第28页上的描述正确。 111111b 的寄存器设置将把输入电流限制设置为3.25A。 与表9中的每一位相关联的当前值也是正确的。 描述 IINLIM 寄存器中缺少的关键信息是存在100mA 偏移(即当寄存器设置为全零时、IINLIM = 100mA)。 我已经注意到这一点、我们将期待在数据表的下一个修订版本的第34页上的说明中添加100mA 偏移。  

    2) IINLIM 设置中的100mA 偏移解释了客户在测试中看到的差异。 将100mA 偏移考虑到客户外观合理的测量结果。  

    此致、

    加勒特