This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器推荐、0.5至1.5A、宽输入电压12-24V、可击败二极管 AL8860

Guru**** 1876410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010, TPS92200, TPS92390, TPS92360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259968/led-driver-recommendation-0-5-to-1-5a-wide-vin-12-24v-to-beat-diodes-al8860

主题中讨论的其他器件:TPS92200TPS92390、LM36010、 TPS92360

您好

TI 与以下类似的降压 LED 驱动器等效什么?

需要驱动0.5A (对于 MR16、G4等)、对于较大的灯(PAR36、56等)需要驱动1.5A

 

二极管 AL8860WT-7AL8860MP-13(1.5A、最大 PWM??)

图例 LGS6304X (1.5A、PWM 至100KHz)

Powtech PT4115B89E (1.2A)

  

4色 RGBW

我们计划使用20kHz 的 PWM 调光

电压轨为12V 到24V 交流/直流、我们的目标是将3 x 3V LED 串联用作一个灯串和多个并联灯串

我们的 LED 为150mA (每串)的最大值、但实际电流如表所示

我们会为每个灯使用4个此类降压 LED 驱动器(R、G、B、W)

 

 

 

 

 

每个 LED 的电流需求(A)@ MAX W

每通道电流需求(A)@ MAX W

 

LM

LED 数量

最大 W

R

g

B

W

R

g

B

W

MR16

470

9

6

0.150

0.150

0.150

0.131

0.450

0.450

0.450

0.392

G4

450

24

6

0.063

0.063

0.063

0.047

0.500

0.500

0.500

0.375

PAR36

900

51

12

0.059

0.059

0.059

0.044

1.000

1.000

1.000

0.750

PAR56

1200

99

18

0.045

0.045

0.045

0.030

1.500

1.500

1.500

1.000

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    很高兴听到您的声音!
    对于您的应用、我认为 TPS92200是1.5A 电流 LED 驱动器的合适器件。

    对于4通道150mA LED 驱动器、我要推荐您使用 TPS92390。

    如果您对系统有任何疑问、敬请告知。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议。

    TPS92200 ,因为我们使用的是微型 PWM,我认为 D1就足够了吗? 或者使用 PWM 时 D2的亮度是否更低?

    且无需肖特基二极管?

    PWM 显示频率:100Hz–2kHz、我们需要使用20kHz、它能起作用吗? 效率?

    (注意、二极管也是如此、"可以使用更高的调光频率、但会降低调光动态范围和精度")

    价格 TPS92200  0.36美元@1K 太贵、是其他公司的3倍。

    TI TPS92200D1RXLR (30V、1.5A、1MHz、VQFN 1.5x2.0mm、90mR、 无肖特基、PWM 2KHz、0.36美元)

    二极管 AL8860MP-13、(40V、1.5A、1MHz、MSOP 3x4.9mm、 肖特基 REQ、PWM 500Hz、0.13美元)

    图例 LGS63042 (60V、1.5A、350mR、肖特基 REQ、PWM 100KHz、 ESOP8 3x3mm、0.1美元)

    TPS92390 4 x 200mA 将不起作用、因为我们需要0.5A 或1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    如果您的 MCU 只能生成20kHz PWM 信号、那么 TPS92200D2会是您的更好选择。 它可以支持模拟调光、从而为 LED 生成恒定电流、并且恒定电流由内部基准电压设置、该电压可通过20kHz-200kHz PWM 信号进行调节。

    而对于 TPS92200、不需要肖特基二极管、因为它是一款 同步降压 LED 驱动器、并集成了高侧和低侧 NMOS 开关。

    就价格而言、如果您能使用低输入电压(2.7 - 5.5V)的话。 TPS92360或 LM36010/1比 TPS92200便宜。 但仍然比您列出的器件昂贵。

    谢谢!