This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:压降电压图

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261408/tps746-q1-drop-out-voltage-graph

器件型号:TPS746-Q1

您好!

我一直在寻找输出电压为1.25V 的此器件的压降电压图。 预期电流为0.5A 至1.0A。如果您需要任何其他信息、请告诉我。  

谢谢!

K·赫斯洛普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyle、

    最坏情况下的压降将是最大负载下的1A。  幸运的是、数据表中有一个涵盖此负载的图。  假设器件将在125C 或155C 结温下运行、则最坏情况下的压降大约为550mV。

    谢谢。

    斯蒂芬