This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:六分钟后过热(输出5V/3A)

Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258643/tps25810-six-minutes-to-overheat-output-5v-3a

器件型号:TPS25810

大家好、

TPS25810开启六分钟后过热(输出5V/3A)

请帮助确认原理图是否正确、谢谢!

TPS25810RVCR 控制引脚和 MCU 连接功能如下:
(1) EN:初始值为低电平、当 UFP 为低电平时、EN 输出为高电平
(2)故障:初始值高、动作(故障)低
(3) UFP:初始值为高、在运行中(连接到手机)时为低
(4)电流:ADC、解读 USB 充电电流、公式:Iload = Vout/Rout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我正在查看您的原理图、并将在下周早些时候提供反馈!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    与您的原理图和我们的建议的主要区别在于 TPS25810 OUT 引脚上的 U6和 R19。 我建议尝试短接 R19以移除 TPS25810的 OUT 引脚和 USB-C 连接器的 VBUS 引脚的任何电阻。  

    如果更改后问题仍然存在、我建议您检查 PCB 布局、确保从5V 直流/直流转换器到 TPS25810 IN 引脚以及 TPS25810 OUT 引脚到 USB-C 连接器的 VBUS 引脚的布线上有足够的覆铜。

    最后、我建议获取 TPS25810EVM、看看您是否能够在 EVM 上重现此问题。 该问题可能是由 R19、U6或 PCB 布局中电源布线上的覆铜不足引起的。

    谢谢!
    埃里克