This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:我需要它与也使用 CCx 线路来控制电力输送的 PD 控制器(电池充电/放电)共存

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, HD3SS3220, TMUXHS4212, HD3SS3212, TUSB320, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257094/hd3ss3220-i-need-it-to-co-exist-with-a-pd-controller-battery-charge-discharge-that-use-also-ccx-lines-to-control-the-power-delivery

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212HD3SS3212、TUSB321AI TUSB320TPS65988

您好、专家!

我的应用是独特的、我的客户需要一个由电池供电的集线器、 使用具有最新100W PD 协议的 Type-C 端口提供电源、有一点是、作为包含数据的集线器、出于预算限制以及我所使用的集线器的范围、我所使用的芯片的额定速率为5Gbps 和 USB3.0。 因此、我需要多路复用/多路信号分离 SS 信号以与一个上行和一个下行 Type-C 端口兼容、我要使用两个不同的 IC 进行端口的 PD 控制、一个达到100W、另一个仅65W @ 20V。 IC 为 I2368和 IP2707、这两种都是唯一的功率导向器件。  

我希望你能给我一些关于如何组合 CCx 线路的说明、因为我担心 HD3SS3220不会正常运行、或者最糟糕的是、CCx 只是噪声、而且两个功能都不可用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您有用于 CC 控制的 PD、因此只需要 USB3多路复用器 、如 TMUXHS4212。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您花时间回答我。


    接下来的问题变为:如何使用 SEL 引脚?、因为这些 PD 控制器仅用于 VBUS、因此没有额外的可编程 GIOP 或之外的任何 SEL_Ctrl 线路。 为什么不使用 HD3SS3212?

      

    TUSB321AI 或 TUSB320之类的器件可以与电力输送控制器共存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的系统功率超过15W、因此必须使用 PD 控制器。 我认为有的 PD 控制器可以处理 CC 方向。

    HD3SS3220或 TUSB32x 仅适用于功率小于15W 的系统。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、再次感谢您的回答、我曾多次重新检查 TUSB32x 数据表、但找不到这样的功率限制、的确、也没有提及针对不同品牌和标准的任何 PD 快速充电协议、 因此、如果您知道任何控制器可以管理 PD 的高功率(60-100W)并还可以控制多路复用器方向、但无需任何其他 MCU/GPU 或各种可编程 IC。

    此致、

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此 TT 移至 PI 组以寻求帮助。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我希望您能为我提供一些帮助、当时正在考虑用 TPS65988替代我的 PD 控制器、然而此 IC 的可用性和预算影响让我 有点担心。 还有其他选择吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、

    看起来像 TPS65988一样可以实现您所需的功能。 我建议使用 TPS65988EVM 测试您的配置以确认。 TPS65988是一款非常灵活的器件、可使用 GUI 工具进行配置。 下面是一些开始使用的实用链接:

    https://www.ti.com/tool/TPS65988EVM

    https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG

    谢谢!
    埃里克