This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:可能的最小死区时间

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261085/ucc21540-minimum-deadtime-possible

器件型号:UCC21540

您好!

集成式死区时间发生器的最小死区时间是多少? 我们需要大约20ns 到80ns -这对这个器件是否可行?

如果可能、器件对器件在死区时间的容差是多少?

其他器件可能过于昂贵。

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    20ns 到80ns 是可行的。  您可以将死区时间一直控制到0ns。 死区时间和输入电流之间反比关系的一个优势是、当死区时间最短时、信号最强。  

    器件间容差通常应非常好(典型值=0ns)。 器件间差异应类似于通道间死区时间匹配规格。 数据表指定的最大偏差约为10%、 但这是最大绝对值、允许温度范围变化和可能的工艺变化。 由于噪声和 DT 引脚的输入电流较小、很难将死区时间精度保持在1.6us 以上。

    您应该尝试升级到 UCC2155X 系列。 它包含了之前器件版本所需的许多改进。

    此致、

    肖恩