This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC 建议

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260999/battery-charger-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS2121

大家好、TI 支持团队

请推荐符合以下条件的电池充电器 IC。

-应用: TWS 案例

- Vin:双(有线,无线)输入规格很好,但如果单输入规格在检查产品满足整体条件时是合适的,请在 Vin 之前推荐一个可切换部件。

-输出电压:您需要为耳塞充电5V 电压。 竞争对手器件是具有单独耳塞充电线的产品。

如果您拥有相同的产品、请推荐它。

如果同一产品不可用,请推荐具有外部90mA * 2规格的5V 升压转换器作为廉价产品。

- Ichg = 500mA (电池的规格是500mA 十六)

-保护:我们要求提供以下项目,但请推荐可能具有保护功能的产品。

-竞争对手部分: HL7090 / Halo


请推荐符合上述条件的产品。

(电池充电器 IC、电源开关、升压转换器)

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    请查看  适合您的 TWS 应用的 BQ25628电池充电器。 此充电器具有升压功能、可 在 PMID 引脚上提供稳压电压。 TPS2121电源多路复用器可用于在有线和无线输入之间切换。

    谢谢。

    克洛埃