This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:禁用充电过程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258651/bq21080-the-charging-process-is-disabled

器件型号:BQ21080

尊敬的团队

芯片 SYS 输出正常、但 BAT 被禁用。  

我应该是默认启用了芯片充电功能、对吧?

您是否有一些寄存器配置文件或一些建议?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 TS/MR 引脚上提供电压测量? 如果您可以提供寄存器转储来帮助调试、也会很好。 谢谢!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    很抱歉很晚才回复、这些是寄存器值:

    PMU 0x00 rd 0x81

    PMU 0x01 rd 0x0

    PMU 0x02 rd 0x0

    PMU 0x03 rd 0x46

    PMU 0x04 rd 0x25

    PMU 0x05 rd 0x2C

    PMU 0x06 rd 0x56

    PMU 0x07 rd 0x84

    PMU 0x08 rd 0x4d

    PMU 0x09 rd 0x11

    PMU 0x0a rd 0x40

    PMU 0x0B rd 0x0

    PMU 0x0c rd 0xc0

    TS/MR 引脚上的电压为2.9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    TS/MR 引脚上的电压超出了 TS 阈值、并且根据测量结果、看起来该引脚是悬空的。 您能否共享原理图?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    我无法提供所有 原理图、但我可以为您提供 bq21080芯片的一部分。 希望这对你来说足够了。

    这些图片是:

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    你可以看到,我把 TS/MR 引脚连接到了一个按钮,但我发现这个引脚一直给我一个脉冲,这会让我的 MCU 一直得到按钮中断,所以我删除了 SOS 按钮图片中的 R39电阻。

    关于这个 现象,我有两个问题。

    1、TS/MR 的脉冲会一直发出我无法控制的脉冲吗?

    2、能否用此引脚连接按钮实现其他目的、还能用此按钮对芯片进行硬件复位?

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    1. TS/MR 是否总是发出我无法控制的脉冲?

    是的、TS/MR 将在 VIN 存在时具有直流信号、并且会在 VIN 不存在但电池存在时产生脉冲。  

    2.我可以使用此引脚连接按钮用于其它用途吗?也可以使用此按钮对芯片进行硬件复位吗?

    您可以将其用于以下三个函数:  

    如果您正在寻找一种使用微控制器读取按钮的方法、建议使用不干扰按钮行为的电路、例如以下行为:

    还需要注意的是、如果您不打算使用 TS/MR 引脚的 TS 功能、则要禁用 TS 功能或在 TS/MR 引脚到 GND 之间有一个10k 电阻器。 如果无法添加10k 电阻器下拉电阻、则可以通过修改以下位来禁用该功能

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    谢谢你的回复,我会尝试它,让你知道。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    没问题! 期待您的更新!

    此致、

    安东尼·范