Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22995
主题中讨论的其他器件: TPS22995
专家、您好!
我们现在使用的是 TPS27082LDDCR。
但当处理室温度时、禁用功能失败。 为60℃。
在室温下、没有问题。
当我们检查器件时、输入和输出都短路。
因此、我们正在寻找热阻优于 TPS27082LDDCR 的其他器件。
这些器件之一是 TPS22810DRV (WSON-6)。
在相同条件下、如果我们选择 TPS22810DRV (WSON-6)、是否没有问题?
您能向我提供您的意见或建议吗?
*测试条件
输入电压:~ 6V 或更高(使用的电压约为5.0~5.4V)
VOUT:实际使用的电流约为1A,需要的最大电流约为2A。
此致、
迈克尔