This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:应如何完成 PCB 中的电子标度

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260827/tps65988-how-shall-be-done-the-e-marker-in-pcb

器件型号:TPS65988

您好、专家!  

您是否有示例说明如何使 E-mark 电路在 TPS65988的两个端口中实现20V@5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电子标度是指电缆。 电缆将在其发现身份响应中提供此信息。

    除非电缆响应能力大于3A,否则最大支持20V@3A

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    TPS65988可以读取电子标记电缆、从而支持高达5A 的 PDO。 请注意、在 USB-C 系统中、电子标度内置于电缆中、而不是在实际的系统 PCB 上。 您可以在网上购买多条5A 级电缆。 如果您正在使用 TPS65988设计系统并希望支持5A 电流、只需使用配置工具将 TPS65988配置为5A PD、然后将额定电流为5A 的电缆连接到该系统即可。 初始连接时、TPS65988会读取内置于5A 额定电缆中的电子标度并实现5A 支持。

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、这是我的想法、但我想对其进行确认、因为我看到一些应用在 USB 系统中使用小型电路来识别5A 电缆的电子标记。 然而、只需包含5A PDO 的配置会很好。

    @Tsongas 在回答时要小心简化、因为从您的回答中、我会明白在 TPS65988中

    20V@3A 是支持的最大值

    但事实并非如此、即使需要使用特定类型的电缆来实现5A 电流也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:

    感谢您的澄清、对于某些固定式电缆应用、您可能会看到 PCB 上随 PD 控制器一起包含的电子标记 IC。 在这些应用中、线缆被永久连接至系统、而 PCB 上的电子标记 IC 将把永久连接线缆的功能传递至 PD 控制器。

    谢谢!
    埃里克