This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:如何使用

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261283/ucc25600-how-to-use

器件型号:UCC25600

对于电池充电器、我们通常具有两个反馈环路:一个用于调节最大充电电流、另一个用于调节最大充电电压。 误差最低的环路"胜出"并控制输出。 这给出了 CC/CV 充电曲线。

 我们能否使用 UCC25600通过将两个反馈环路连接到 DT 引脚来进行 CC/CV 充电、以便我可以设置电压和电流限制?

还有一个问题是、我的设计是谐振频率为153KHZ 的半桥 LLC 谐振转换器。 在数据表中、给定的最大软启动频率为142KHZ、该频率非常低、这可能会在启动时触发 Hugh 启动电流。 请说明...

该 IC 没有输入电压感测功能。 我的设计具有 PFC 稳压输出电压范围(385-420V)。 IC 如何在未检测到输入电压的情况下启动?它何时启动? 您可以提供有关此 IC 的启动序列的一些输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hema Danda:

    您是否可以使用 UCC25640x 而不是 UCC25600。 与 UCC25600相比、Ucc25640x 具有更高级的功能、如自适应死区时间、充电模式控制、ZCS 回避、突发模式运行、输入 UVLO 保护等。

    我们提供了使用这一特定控制器的电池充电器应用参考设计。

    PMP40766原理图

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致

    马尼坎塔