This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792系统负载无法正常工作

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261094/bq25792-bq25792-sys-load-can-not-work

器件型号:BQ25792

您好  

使用 BQ25792进行客户设计时、问题在于在充电期间电池无法为系统供电。

将 ILIM 设置为2.5A、 在为电池充电时、 SYS 引脚只能提供非常小的电流、导致系统不工作。

如何配置 IC 以确保 SYS 负载在充电时可以工作?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    状态寄存器和故障寄存器报告什么?  充电器处于输入电流限制还是输入电压限制?

    此致、

    杰夫