This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:运输模式

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260456/bq25180-shipmode

器件型号:BQ25180

各位专家、您好!

我在数据表和 EVM 用户指南之间发现了关于运输模式的不同注释。 我按如下所示附上了图像。 哪一个是正确的?
[数据表]

[EVM 用户指南]


如果客户将 SHIP_RST 寄存器的 EN_RST_SHIP_1:0设置为"启用运输模式、按下按钮或插入适配器时唤醒"、TPS25180将起作用;
-已施加 VIN 电压:移除 VIN 电压后启用运输模式。
-施加 BAT 电压: 设置 EN_RST_SHIP_1:0后启用运输模式。

我的理解是否正确?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    数据表包含正确的信息。 我会为 EVM 用户指南做注释以更正此项。 感谢您的查找!

    要进入运输模式、您可以通过向 EN_RST_SHIP 写入2b10或通过长按按钮操作将 PB_LPRESS_ACTION 设置为2b10来处理 I2C 事务。  

    此致、

    安东尼·范