This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:重新编程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259308/tps6594-q1-reprogramming

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM

我尝试使用 TPS6594EVM 对已安装的 TPS6594进行重新编程。 作为小型测试、我尝试对 EVM 上的 PMIC 进行重新编程、但目前失败、并显示以下错误。  

我目前假设编程器无法在地址0x48找到 PMIC、该地址应该是默认的 I2C 地址(?)。 那么、也许您知道我怎么做错了?

 

EVM 本身保持不变、并通过 USB Type-C 连接到 PC、通过5V 连接到电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolin、

    是否尝试过任何其他 I2C 地址?

    我假设您尚未根据基本配置对 EVM 重新编程?

    请尝试将0x28或0x2C 作为基址。

    如果它是基本 EVM、它应该能够采用5V 或3V3。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题源于我、因此我想对此作出回应。 是的、我试过其他的、在最初的步骤中、它实际上是连接到另一个板上的、作为使用旧固件对 PMIC 进行重新编程的解决方案。 TI 提供了相应的指南、但同样失败了。 这就是为什么我改变了,并尝试了板载芯片. 0x28或0x2C 也会导致此操作失败。  

    但它不是默认地址0x48? 至少这是我在数据表中看到的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phytec、

    因此、根据您手头的确切 EVM 如何确定 I2C 地址、您能否告诉我电路板上标记的确切器件型号?

    此外、您是否能够探测 I2C 线路以查看板载 MCU 和 PMIC 之间是否存在确认?

    感谢您的参与、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 目前我有一个 TPS65941111EVM。 这里、我刚刚注意到、跳线 J47和 J37放置在"从器件"位置。 我还注意到、该板在 EVM Manuel 中有些不具有功能(可能是它的旧版本)。 我猜,这应该是在"大师"的位置上。 是否应该将两者都设置为该值?

    I2C 接缝很生动、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 phytecBSC、

    EVM 手册尽量通用、以包含尽可能多的 NVM 配置。

    是的、请将这两个跳线移动到主位置、并通过跳线或 J6电源块提供3V3电源。

    尝试重新连接到0x4C 的地址、在该 NVM 上、这是基地址。

    至于屏幕截图、有数据从板载 MCU 通过线路传输到 PMIC、但由于基地址不正确、PMIC 没有 ACK。 对不起、下面的屏幕截图的前7位是基址、第8位是 R/W、第9个时钟/位是 ACK、因为它保持高电平没有来自 PMIC 的确认。

    如果这些设置不起作用、请务必告诉我。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前不在办公室、但会在星期五尝试并报告。 但听起来似乎是一个充满希望的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    论坛离线,因此延迟回复。

    但这对我来说是有效的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phytec、

    我很高兴这个解决方案为您工作!