This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561-R2睡眠查询

Guru**** 2516550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260218/bq27z561-r2-bq27z561-r2-sleep-query

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

我有疑问需要您的帮助。

具有相同的封装

在 设置 Operation Status A 的[SLEEP]位期间(封装处于 SLEEP 模式)、 通过发送 PULSE_GPIO 注释关闭 MOSFET 无法正常运行。

通过充电/放电步骤退出睡眠模式、然后 再次发送 PULSE_GPIO 注释以关闭 MOSFET、可以正常工作。

(配置参数: IO CONFIG=0; GPIO Pulse Width=8x25ms=200ms)

我们 在 数据表中没有找到有关这种现象的详细信息。 这种现象是否正常?

案例1仅包含少量电池组。 大多数电池都处于睡眠模式、可以通过在 BQStudio 中单击"PULSE_GPIO"快捷键(发送0x0046命令)来关闭 MOS 管。

所以我们 感到困惑。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 GPIO 上的实际信号。 无论处于睡眠模式、电量监测计都应在收到 PULSE_GPIO 命令后立即处理该命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,多米尼克

    在睡眠模式下、在 bqstudio 中点击"PULSE_GPIO"按钮(发送0x0046命令)时、示波器监控的结果如下:

    如果点击 bqstudio 中的"PULSET_GPIO"按钮(发送0x0046命令)并能够检测到低电平脉冲、则表示 IC PULSPIN 的功能正常?

    配置:IO config=0;GPIO 脉冲宽度=8x25ms=200ms、Vbat=3.8V

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.4V 适用于1mA 的 IOL。 如果 VOL 较高、很可能会产生较高的电流。 请检查 GPIO 上的外部电路。 确保它不会将其拉高、从而导致电流超过1mA。