This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:LM5013输出纹波与放大器;开关频率

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260918/lm5013-lm5013-output-ripple-switch-frequency

器件型号:LM5013

原理图如下所示、输入为56V-80V、输出为12V、Fsw=300kHz

客户认为输出电压纹波很高。 可以采用任何解决方案来降低输出纹波。 我尝试改善 Cout 和纹波网络、但效果略有改善。

此外、 周期为79.239ms 、远远超过300kHz。 是什么导致开关频率无法满足预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发送编修。  您可以尝试两个选项吗:

    • 将 C3增加至100nF
    • 添加一些模拟负载: 波形看起来电路在非常轻的负载下运行。

    谢谢。

    友好