This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:WEBENCH 设计跟不上要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257494/lm5176-webench-design-doesnt-hold-up-to-requirements

器件型号:LM5176

嗨、团队、

IV 使用 LM5176的 webench 开发了一个设计、但它在15V 电压下似乎无法安全地输出大于1.5 Isha 负载(25W)的电流。 这将导致输出下降到接地并保持该方式、而不考虑下电上电。 我假设芯片被烧毁、但所有单元上似乎没有可见损坏  

自那时起我收集的一些东西:
1:收集到的所有数据都没有接地短路。
2:在门上无开关
3:芯片似乎不能通电。
4:离开它一段时间似乎没有解决它(想法是在热关机)

我还有一种说法、其图约为2W、而芯片确实有点暖、但一种说法是1nf、而 FET 栅极上为100nF (基于 webench 设计)。  
我已经在一个正常的器件上将它们交换到100nF、但它仍然出现故障。

我可以通过电子邮件将所有文件设计文件发送给团队查看吗?

此致

e2e.ti.com/.../0876.WBDesign8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您可以通过私人消息将此发送给我-单击我的姓名并选择私人消息。

    您能否检查一下-上面似乎有一个拼写错误 、"超过1.5A Isha 负载(25W)"应该是"超过1.5A 负载(25W)"。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    通过私人消息发送文件后、请在此处添加注释-谢谢、

    斯特凡·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、伙计、请弹出它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    谢谢,将审查,并回来到结束这个星期。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    查看您的原理图和布局后、我发现 CSG 的布线不太好。 这应该通过在 CS CSG 和感测电阻器之间进行单独布线的开尔文连接来完成、以避免噪声耦合到此信号中。

    此外、HDRx 的电流返回路径为 SWx。 HDR1和 SW1的这种布线看起来不错。 但对于 HDR2和 SW2、您相当满意。

    但我不确定这是您当前所看到问题的根本原因。

    因此、需要检查所有引脚的实际状态并对照预期状态进行检查。

    完成"一切就绪"后、请分享详细信息以及一些波形。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefan、  
    很抱歉回复的太晚了、我没有看到电子邮件弹出。 IL 发送详细回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将接替 Stefan 的工作。
    您是否也能将文件发送给我?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯