This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24035:BQ24035

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261215/bq24035-bq24035

器件型号:BQ24035

IC BQ24035由5V 交流适配器供电、但 OUT (引脚15、16、17)与输入电压相同。 似乎是内部 Q2闭合、因此充电器 IC 无法为电池充电。  请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供原理图? 设备以前是否在充电?

    您能否为 ISET1引脚、BAT 引脚和 OUT 引脚提供电压波形、设备开启后大约100 ms?

    此致、

    安东尼·范