This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:可以将一个 UCC21540中的2个驱动器用于驱动2个并联 MOSFET

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261008/ucc21540-can-2-driver-in-one-ucc21540-be-used-to-drive-2-parallel-mosfet

器件型号:UCC21540

大家好、

我看到 UCC21540可用于两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器吗? 那么、如果1个栅极驱动器不足、那么一个 UCC21540中的2个驱动器是否可用于驱动2个并联 MOSFET? 或更多并联 UCC21540以驱动更多 MOSFET? 最长延迟匹配时间为5ns。 如果2个驱动器之间存在5ns 延迟时间、它们是否 可用于驱动2个并联 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    使用两个栅极驱动器来驱动一个开关的问题在于驱动器输出会短接在一起。 传播延迟中的任何不匹配都会使两个输出短路。 通常、您需要添加"先合后断"栅极电阻、以便将两个输出级绑定在一起、这会阻碍目标的实现。 我认为、更好的解决方案是使用更大的单个驱动器、或者如果您确实需要更高的输出电流、则使用外部电流缓冲器。 如果您有两个驱动器和两个 MOSFET、那么您绝对可以使用一个驱动器来驱动一个 MOSFET、而使用另一个驱动器来驱动一个并联 MOSFET。 如果存在短暂传播不匹配、一个开关可以轻松地在短时间内处理所有电流。

    使用一个栅极驱动器来驱动多个 MOSFET 的问题在于驱动强度会较弱。 这对于"打开"高侧开关是一件好事、但为了加强"关闭"驱动、可以为每个 MOSFET 使用局部 PNP 关断电路。

    您应该考虑使用更大的 MOSFET、甚至可能使用一个模块来代替并联开关。 布局将成为并联设计的限制因素、我认为、如果您可以使用模块将高电流密度布局"外包"、有时也可以更快地获得性能更好的逆变器。

    此致、

    肖恩