This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:查询 I2C 信号连接

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260802/bq24161-query-on-i2c-signals-connection

器件型号:BQ24161

您好!

我们计划在应用中使用 BQ2416x 和 BQ27530。 BQ2416x 的数据表中提到 SCL 和 SDA 线路在1.8V 电压下运行、但 BQ27530将支持2.5V。 那么、我们可以将 BQ2416x 的 SCL 和 SDA 线路连接到2.5V 上拉吗?

注意:BQ2416x 的 SCL 和 SDA 引脚的绝对最大电压范围为7V

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:  

     BQ2416x 器件的 I2C 线路(SCL 和 SDA 引脚)可以上拉至更高电压轨、例如2.5V 或3.3V。  

    此致、

    加勒特