This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQ 评估软件无法识别

Guru**** 2471150 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260568/ev2400-can-t-be-recognized-by-bq-evaluation-software

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

您好、TI 专家!

 最近、我收到了一个 EV2400黑盒、并使用 BQ 评估软件进行了测试、但此软件无法识别它。

 但当我使用 Battery Management Studio 时、它会运行良好。

 因此、EV2400只能与 Battery Management Studio 和 EV2300一起使用、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQEVSW 页面上显示、将 EV2400与 BQ 评估软件配合使用时、可能需要安装 EV2400产品页面上的 EV2400支持组件。 可在以下链接的页面上找到此软件的下载: https://www.ti.com/tool/EV2400

    向下滚动到 SLUC291的链接、如下所示、然后单击下载按钮。

    此致、
    犹德