This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750技术问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260798/tps25750-tps25750technical-problem

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713

大家好、TI 团队,

1. TPS25750D 的 I2C 连接是否正确?

2. TPS25750D 的 VIN_3V3 (引脚38)的建议电压

3. TPS25750D 的电源是否正常? PP5V 不使用直接浮动吗?

4.我们还需要考虑 BQ25713没有 TS 引脚、且电池组的 NTC 当前接收到 BT 模块的 ADC 引脚。
如果 BT 模块检测到温度过高、它应该如何通知 BQ25713改变充电和放电? 它是否应该通过 I2C 通知 TPS25750 PD 控制器?

5.我们的蓝色 Bud 扬声器是 DRP,
其中一项功能是播放声卡模式、即从 PC 输出数据并通过我们的蓝牙扬声器播放时、

但今天的 PC USBC 接口也是 DRP、
由于双方都是 DRP、因此在互连期间、双方可能会相互切换灌电流或拉电流。
由于我们的蓝牙耳塞扬声器本身有电池、因此理想状态是为 PC 充电、同时接收来自 PC 的音频以拨打电话、
我是否可以要求将 TPS25750设置为供电方、一方面给计算机充电、另一方面从 PC 中拨打数据?
我可以设置 TPS25750吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. TPS25750D 的 I2C 连接是否正确?

    Unknown 说:
    2. TPS25750D 的 VIN_3V3 (引脚38)的建议电压[/引号]

    Unknown 说:
    3. TPS25750D 的电源是否正常? PP5V 不使用直接浮动吗?

    根据 Q4、如果您需要支持 DRP、则需要向该引脚提供5V 电压。 这提供了 Vconn 和 CC 电压。

    Unknown 说:

    TPS25750不支持多主模式、因此您无法直接进行通知。 您可以使用'I2Cw'等4CC 命令间接写入 BQ25713器件、或 BT 模块可以修改发送源寄存器(0x32)、并使用4CC 命令'SSrC'重新发送源电容器。

    Unknown 说:
    由于双方都是 DRP,因此在互连过程中,双方可能会相互切换受电方或源受电方。

    是、但在 TPS25750的配置中设置首选角色可以解决此问题。

    我是否可以要求将 TPS25750设置为源,一方面可以为计算机充电,另一方面也可以从 PC 拨号数据?

    可以。 供电方/受电方是电源角色。 DFP/UFP 是数据角色。 您可以使用4CC 命令:

    'SWSk'= PR_Swap (电源角色)到受电方

    'SWSr'= PR_Swap 到供电方

    'SWDF'= DR_Swap (数据角色)到 DFP

    'SWUF'= DR_Swap 到 UFP

    您可以参考 技术参考手册 以了解更多信息!

    谢谢。

    克里斯