This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:继续执行2

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259821/bq77915-continuation-2

器件型号:BQ77915

嘿、Luis、

我将原理图转换成了 PCB、以便进行测试

我将电池连接到 BMS 并打开 SW1 - BMS 短暂打开后关闭

PACK-在开启时获得13.2V 电压、然后立即开始逐渐下降到1V 及以下

可能是什么问题?

这可能是原因:  

1.闸极-源极电阻值-它是否过高或过低?

2. BMS 没有单独的 BAT+(或) PACK+连接。 因此、SW1和 C13连接到电池输入连接器的引脚5 -这是为什么吗?

3.这可能是 GND 问题吗? 我的确犯了个错误。 VSS 通过0欧姆电阻器连接到 BAT-、但所有其他 GND 连接都直接连接到 BAT-(将在下一个 PCB 设计中修复此问题)

4.这可能是热敏电阻的问题吗?

5. D1至 D4 -我使用了18V 二极管-这是否会导致问题?

在连接到 BMS 之前、电芯已完全平衡

这是我使用的最终原理图- 原理图 V3

请帮助我解决这个问题  

谢谢。此致、

木木气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    在我看来、这听起来好像有什么东西在驱动 PACK-高电平、而不应该如此、我预计这会触发 SCD 保护功能。 LD 引脚具有弱内部下拉电阻、这将是 FET 关断后电压逐渐下降的原因。

    我认为您的原理图没有任何错误会导致这种行为。 我不认为你列出的任何潜在原因是罪魁祸首。 问题似乎是 PACK-由某个东西驱动为高电平、此时似乎没有任何东西可以将其驱动为高电平。

    我有几个问题:

    1.启用 SW1之前、期间和之后 PACK+上的电压是多少。

    2.启用 SW1前 PACK-上的电压是否为13.2V? 或者它是否跳至13.2V、然后开始下拉。

    3.您是否有任何连接到 PACK-的东西没有显示在原理图上?

    4.是否有两个 FET 关闭? 我预计至少 DSG FET 会因为这种行为而关断、但我想确认一下。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    有没有办法让我私下分享 PCB 图像? (不要在公共论坛上发帖)

    3.您是否有任何连接到 PACK-的东西没有显示在原理图上?

    否。 仅 LD 引脚、充电引脚和 ESD 电容器

    2.启用 SW1前 PACK-上的电压是否为13.2V? 或者它是否跳至13.2V、然后开始下拉。

    PACK-上的电压为0.05V 至1V、当 SW1导通时、电压跳至13.2V、然后开始下拉(连接负载时、当未连接负载时、电压开始逐渐下拉、 它跳至11.5V、非常非常缓慢地下降)

      

    对于问题1和4、我会检查一下、让您知道

    谢谢。此致、

    木木气  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    如果您想私下共享您的 PCB 图像、我们可以将该主题移到电子邮件。

    现在、如果有了问题1和4、只需告诉我它们的结果即可。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    BMS 很好!!

    我组装了一个全新的 PCB、并使用不同的电池

    以下是详细信息:

    1. PACK+在开关 SW1之前、期间以及之后保持不变- 12.89V

    2.在连接电池平衡输入后,PACK-电压达到12.89V,然后降至10.66V。 SW1打开时、电压恢复到12.89V

    3.否。 仅 LD 引脚、CHG 引脚和 ESD 电容器连接到 PACK-

    4.两个 FET 均打开。 DSG FET 栅极电压为11.63V、CHG FET 栅极电压为11.27V

    对于原始电路板、CHG FET 栅极电压持续振荡。 它短暂打开、在200W 的负载下工作了3分钟。

    我只是想确保原始电路板出现故障是由于人为错误、而不是设计问题

    P.S.我检查了我使用的外部热敏电阻、它只有7.3千欧的电阻。 我猜这会使温度截止范围

    如果我需要考虑任何 PCB 设计注意事项、请告诉我

    谢谢。此致、

    木木气  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:

    我很高兴听到您已经解决了这个问题。

    如果组装全新的 PCB 解决了问题、我觉得好像原始 PCB 上的某些地方发生了短路或连接不正确。

    如果您要寻找布局技巧、 第12款 涵盖了此器件的布局指南、如果您尚未阅读、我建议您仔细查看。

    此致、

    马克斯·韦博肯