This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735-Q1:原理图审阅

Guru**** 1464760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261026/lm2735-q1-schematic-review

器件型号:LM2735-Q1

大家好、

请帮助查看以下原理图、客户报告其 LM2735Y 与520kHz 的应用在设计中被损坏。

我查看了设计示例、发现最大的区别是它们的设计中没有 L1。

是否会导致任何问题?

另外、如果您发现任何其他问题、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    经检查、我在原理图中未发现问题、唯一建议的修改是将前馈电容器(C78、C79、C80)替换为330pF 电容器。

    很高兴知道更换新芯片后没有出现芯片损坏问题。

    我要关闭该主题。 如果问题仍然存在、请在此处回复或打开新的 E2E 主题。

    此致

    雷