您好、专家!
您是否有示例说明如何使 E-mark 电路在 TPS65988的两个端口中实现20V@5A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tomas:
TPS65988可以读取电子标记电缆、从而支持高达5A 的 PDO。 请注意、在 USB-C 系统中、电子标度内置于电缆中、而不是在实际的系统 PCB 上。 您可以在网上购买多条5A 级电缆。 如果您正在使用 TPS65988设计系统并希望支持5A 电流、只需使用配置工具将 TPS65988配置为5A PD、然后将额定电流为5A 的电缆连接到该系统即可。 初始连接时、TPS65988会读取内置于5A 额定电缆中的电子标度并实现5A 支持。
谢谢!
埃里克
感谢您的回答、这是我的想法、但我想对其进行确认、因为我看到一些应用在 USB 系统中使用小型电路来识别5A 电缆的电子标记。 然而、只需包含5A PDO 的配置会很好。
@Tsongas 在回答时要小心简化、因为从您的回答中、我会明白在 TPS65988中
20V@3A 是支持的最大值
但事实并非如此、即使需要使用特定类型的电缆来实现5A 电流也是如此。