This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:通过电池供电时的稳定电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ21061, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258852/bq25180-regulated-voltage-when-powering-from-battery

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ21061BQ25155

大家好、我正在设计一种需要备用电池的器件、我发现 BQ25180可以满足我的需求、但我不知道如何调节 SYS 引脚电压。 当我施加 VIN 电压时、它应该调节到我使用 I2C 设置的电压4.4V-4.9V、但如果 VIN 电压降至低于设定点、那么会发生什么情况? 我的 SYS 电压将被调节到设定点还是将电池电压作为输出?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VIN 降至低于设定点时、您将在 DPPM 下运行、直到 SYS 降至补充阈值。 SYS 将很可能小于设定的调节点、直到达到补充阈值、在这个点、电池将帮助提供电压。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是否有任何 IC 可以帮助我调节到3.3V、同时还提供具有 LiFePO4电池的电源路径功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 BQ25155器件。 它是一种低功率充电器、但具有非常相似的操作。 另请参阅 BQ21061。 这些器件 具有一个150mA LDO、可编程为3.3V、该 LDO 不应干扰充电器的电源路径特性。

    如果您正在寻找专门将电压轨 VSYS 输出到3.3V 的充电器、则无法实现该配置、因为我们要求 SYS 大于 BAT 电压以进行充电。 对于这样的情况、如果我提到的150mA LDO 不适用、我建议在 SYS 上使用直流/直流转换器。  

    此致、

    安东尼·范