请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922053 主题中讨论的其他器件:TPS922055
以下是 TPS922055具有模拟调光功能的24V 输入、3A、8件式 WLED 驱动器的典型应用(TPS92205x 产品说明书第19页)

关于 CIN 的注释:

不过、在 EVM 板中、CIN 连接到

数据表中所述的典型应用显示 CIN 连接到 AGND 和 PGND、而在中、CIN 仅连接到 PGND。
有人可以澄清一下吗?
加斯顿