This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:设计审查

Guru**** 2519340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260664/tps25990-design-review

器件型号:TPS25990

您好!

我的客户正在使用 TPS25990设计电路。

您能否查看下面随附的原理图?


e2e.ti.com/.../tps25990-SCH.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您将如何管理这些 PSU 输出? 我早就告诉过你。 你不能跟踪吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    该电路不同于客户之前在另一个线程中询问的电流共享。

    仅使用了一个 TPS25990、据说这是一种以前一直使用的具有 PSUA_OUT 和 PSUB_OUT 输入冗余的结构。

    即使将 PLUA 和 PSUB 一起使用、输入电平也没有变化。

    在客户的应用中使用 TPS25990时是否有任何问题?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您讲解此用例。 原理图看起来没有问题。 不过、我们可以观察到两点。

    1) 1)请将 SMDJ12A 或等效 TVS 二极管置于 GND 的输入端。

    2) 2)  请将  SBR10U45SP5-13 或等效的肖特基 二极管置于 GND 的输出端。