大家好、我在1kW 转换器、LLC 谐振直流/直流转换器的前端 PFC 中使用了 UCC28180dIC。
在使用变阻器负载单独测试 PFC 时、PF 保持为0.98、但当我将 PFC 输出连接到 LLC 输入时、功率因数未正确保持、空载 PFC 电压在加载时也会下降
供您参考的电流波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Venkatesh:
感谢您对 UCC28180提出疑问。
事实上、您的 PFC 在没有 LLC 的情况下工作、我认为这里应该不会有严重的问题。 然而、我建议您与 UCC28180计算器核实、以获得最佳的电压和电流环路性能、并选择它建议的值(0.98似乎合理、但它在满负载时应该升高)。 还要确保 PFC 级上具有足够的输出电容、以确保在 LLC 通电时具有足够的保持。 您必须确保布局经过优化、以确保 LLC 级的开关噪声不会耦合到 PFC 级。 我不是 LLC 专家、因此您可能希望将您的查询发布到 LLC 器件型号上、以便查看 LLC 级是否有任何问题。 请参阅以下设计、了解 PFC+LLC 级的建议布局以及设计文件。
https://www.ti.com/tool/PMP40766
此致、
哈里什
尊敬的 Venkatesh:
您的原理图看起来不错、但可以稍作调整、以增大 pf:
1.首先对于输入电压范围建议、我建议将输出电压设置为至少比交流输入电压峰值高10V。 因此、R19可以降至12.5k
2.需要更改二极管 D9。 建议将二极管 Vf 设置在-0.438V 到-1.1V 之间。 指定的二极管不符合此标准、可能导致电流信号失真。 您可以使用具有如下所示规格的二极管:
3. R20、C17和 C18可调谐至12.7k、10uF 和0.68uF RESP
4.最后、输出可增加至680uF/820uF。
此致、
哈里什
尊敬的 Harish:
这是升压输入电感器的电流波形、在更改了补偿部分中的所有电容器、电阻器值之后
在我将 L 值更改为2个变化值之后
我觉得电感电流没有被适当滤除、所以电感电流增加了很高、比如说1mH
但我的怀疑是根据计算电感是580uH 仅考虑输入变化从180V 到265V 交流,20%纹波电流,但为什么需要1mH 来过滤这么多。我使用的计算是错误的还是任何其他参数在这里播放。我使用了 UCC28180工具和 Robert Erickson 升压转换器的派生手册
尊敬的 Venkatesh:
感谢您的观看。
我毫不怀疑你的做法是正确的。
我再次检查的一点是 UCC28180计算器工具专为全面的通用输入电压应用而设计。 (85-265Vrms)、即使您的范围是185-280V、也必须据此选择感测电阻。 但您选择的是电感器和感应电阻器是好的选择。
我想波形(1)发生的一件事是它以 DCM 运行、这表示有2个方面-电感不足或由于电感引起的绕组间电容过大而导致振荡。 您可以对此进行检查、例如、也许 增大磁芯尺寸、以便减少所需的匝数、并可以使用单层绕组。
请参阅以下有关 Mag-Inc.升压电感器设计的应用手册。 最好使用 Koool-mu / Sendhurst 磁芯材料。
https://www.mag-inc.com/Products/Powder-Cores/Kool-Mu-Cores/PFC-Boost-Design
波形(2和3)明显显示了改进、但您可能需要检查以上内容。
此致、
哈里什
尊敬的 Venkatesh:
对于 UCC28180、对于电压和电流的环路传递函数、我们只有数据表和 Excel 计算器中显示的与这种无乘法 PFC 的理论表达形式有关的任何信息。 我建议进一步研究以下内容、其中提供了有关循环表达式推导的更多信息:
为了推导热政治模型/小信号分析、我们没有任何材料可供分享、但它应该在线提供。
https://www.onsemi.com/pub/collateral/tnd382-d.pdf
https://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084943607.pdf
很抱歉、我们可能无法帮助您导出模型、但以上参考资料可能会帮助您快速入门。
请继续打开有关此主题的新帖子。
此致、
哈里什