主题中讨论的其他器件: LMR36510
您好!电源专家、
我的客户目前正在研究 LMR38010和 LMR36510。
他们在 Webench 中以500kHz 的开关频率进行了仿真。 设计中显示了一个电感值为~70uH 的电感器。 这是在大于2MHz 开关条件下使用器件时的预期输出值。 对于500kHz、 预期的大小为300uH 范围、我们能够在功率级设计器中对此进行确认。
此外、我还使用 LMR36510进行了 Webench 设计、 Webench 还展示了~70uH 的小尺寸电感器、开关频率小于500kHz。 在> 2MHz 这似乎是可以的,但不是在较低的频率。
为什么在500kHz 开关频率下电感器值这么小?
祝你一切
顺利。 奥利克