主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM
我尝试使用 TPS6594EVM 对已安装的 TPS6594进行重新编程。 作为小型测试、我尝试对 EVM 上的 PMIC 进行重新编程、但目前失败、并显示以下错误。
我目前假设编程器无法在地址0x48找到 PMIC、该地址应该是默认的 I2C 地址(?)。 那么、也许您知道我怎么做错了?
EVM 本身保持不变、并通过 USB Type-C 连接到 PC、通过5V 连接到电源。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用 TPS6594EVM 对已安装的 TPS6594进行重新编程。 作为小型测试、我尝试对 EVM 上的 PMIC 进行重新编程、但目前失败、并显示以下错误。
我目前假设编程器无法在地址0x48找到 PMIC、该地址应该是默认的 I2C 地址(?)。 那么、也许您知道我怎么做错了?
EVM 本身保持不变、并通过 USB Type-C 连接到 PC、通过5V 连接到电源。

您好 phytecBSC、
EVM 手册尽量通用、以包含尽可能多的 NVM 配置。
是的、请将这两个跳线移动到主位置、并通过跳线或 J6电源块提供3V3电源。
尝试重新连接到0x4C 的地址、在该 NVM 上、这是基地址。
至于屏幕截图、有数据从板载 MCU 通过线路传输到 PMIC、但由于基地址不正确、PMIC 没有 ACK。 对不起、下面的屏幕截图的前7位是基址、第8位是 R/W、第9个时钟/位是 ACK、因为它保持高电平没有来自 PMIC 的确认。

如果这些设置不起作用、请务必告诉我。
此致、
尼古拉斯