This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于电芯电压测量问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259846/bq76952-about-cell-voltage-measure-question

器件型号:BQ76952

尊敬的专家

现在收集电压时、使用电阻器来仿真电池单元的电压分布。 有时、可能会出现每个电池的电压下降超过10 mV 的情况。用万用表进行测量后、查看它是否为外部电压是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    您所描述的设置是否与 BQ76952EVM 中所看到的类似、该设置的电源通过用于仿真电池的电阻梯进行连接?  如果是这样,您会发现,尽管电阻梯中的所有电阻值相等,但有一个电芯明显低于其他电芯,我建议测量所有电阻的精确电阻值。  这可能会导致电压差。

    此外、BQ76952具有数据表规格精度 、该精度取决于器件所处的条件。因此、测得的电压变化可能是器件测量误差和电阻值误差的组合导致的。

    如果这是在同一电池上的多个 IC 和多个电阻梯上看到的问题、则可能是原理图错误、在这种情况下、我想回顾一下原理图。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria

    我们发现同一个电池上有多个电阻梯。

    下面是 Sch  

    e2e.ti.com/.../16S_5F00_AFE-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    在发送的原理图中、我没有看到像 EVM 中那样的阶梯电阻单元仿真器。  您是否提到外部电池平衡中的异常?  我建议查看电池平衡应用手册《 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡(修订版 A)》(TI.com)中的第2.2和2.5节

    我 还注意到以下情况:

    • 引入 VC 引脚的电阻值过高(R52、R57、R64等)。  这些值不应超过100欧姆。  
    • 如果不能接受顶部电池精度、则可能需要将顶部输入电池电阻器的值降低到~20欧姆。
    • C54应从 VC1连接到 GND、而不是从 VC1连接到 VC0。

    此致!

    安德里亚