This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池不充电、不放电、电压下降、RM 值上升

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241816/bq27426-battery-does-not-charge-does-not-discharge-voltage-drops-rm-value-rises

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

您好。

我们进行恒温状态,电池不充电,不放电场景下,电池自损耗测试时,发现如下问题:

1 μ、每间隔一段时间,RM会加1 A

2 μ A、整个测试期间,电池电压在缓慢下降

附件是测试日志。

请帮忙分析是什么原因?

在温度恒定、没有电池充电、没有电池放电的情况下进行电池自损测试时、发现以下问题:

1、每个时间间隔、RM 将添加1个

2、在整个测试周期内、电池电压缓慢下降

附件是测试日志。

请帮助分析原因是什么?e2e.ti.com/.../_EA815F6317804B6DD58B_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上述问题,请帮忙分析下,提供下解决方向,谢谢!

    对于上述问题、请帮您进行分析、并提供解决方向! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    压降最小(10mV)。  确保电池在静置5小时后连接到电量监测计、此时不会出现此问题。 在进行校正时、初始 SOC 看起来是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    谢谢你的答复。

    我们按照您的说明进行了重新测试、将电池仅保留5小时、然后再插入设备。

    这种现象和原来的问题是一样的。 差不多4个小时左右、RM 将增加1个小时。

    密钥日志:

    第1672行:[ 2023年07月07日09:38:41.049] RM 从291更改为292

    第29121行:[ 2023年07月07日13:33:51.155] RM 从292更改为293

    在行1672 -->行29121之间、电压没有变化(3868mv)、电流没有变化(0mA)。

    请再次帮助分析原因和解决方案想法。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../_3575606C5553EC7259976E7F_5_0F5CF6650E540CFFD26365513575606C4B6DD58BD37E9C67_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    您是否验证了电池化学成分是否与 bq27426兼容、并且已设置正确的化学成分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    化学 ID 由 TI 提供、与电池匹配。 加载到 FuelGaugeIC 中的配置数据包含 chem ID 数据。

    根据化学数据、我们在器件上执行了电流和电压校准以及重新学习。

    电池信息如下:

    电池/电池组信息
    电池/电池组制造商* 比亚 D
    电池/电池组模型* LP113129
    设计容量* 1230
    充电电压* 电池电压:4.40V
    切断电压* 3.3V
    电池化学成分 锂离子电池

    有关加载到 FuelgeIC 中的配置数据、请参见附件。

    e2e.ti.com/.../0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    只有某些化学物质 ID 适用于 bq27426。

    正确的过程是使用 GPCCHEM 工具来确定是否与 bq27426匹配。

    如果 TI 的人员帮助您确定了兼容性、那么我会重新考虑它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    这是 FAE Jiaqi。 化合物 ID 为#2389。 Dominik 已将特定 GMFS 文件发送给客户。  

    Br、

    王佳奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我们了解哪些命令用于在日志中获取以下数据吗?

    Fuel_Soc

    Calc_Soc:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fuel_Soc --> StateOfCharge ()

    Calc_Soc --> RemainingCapacity ()/电池 设计容量*100

    Fuel_Rm --> RemainingCapacity ()

    Fuel_Fcc --> FullChargeCapacity ()

    Fuel_Volt -->电压()

    FUEL_CURR_--> AverageCurrent ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    谢谢你。 日志显示 StateOfCharge ()增加。 如果您再离开它5个小时,那么 StateOfCharge ()是否仍继续增加1? 我将把这个线程分配给 Dominik、因为他以前就参与过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    再放置4小时以上,RM还是会增加。

    再留4小时或更长时间、客户经理(RM)仍会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以这是关于只是1 mA 中的变化 RM 而电流是0?

    其原因是、监测计将在 Relax 中执行基于 OCV 和温度测量值的放电仿真。 因此、如果 OCV 或温度发生变化、即使变化很小、仿真结果也可能会发生一点变化。 如果这只是1 mA、则这是模拟的舍入伪影、不是缺陷。 电量监测计使用平滑处理引擎来保持 SOC 恒定、以防出现微小的变化。 您似乎未启用平滑处理、因此电量监测计将报告 RM 和 SOC 中的任何变化。 如果 RM 中的1 mA 变化导致 SOC 增加1%、则这是巧合的、因为 RM/FCC 正处于仪表将整数结果改变1%的阈值。

    您可以启用平滑处理、这应使 SOC 在休息期间保持恒定(除非存在同步事件、如0mA 4552仿真结果、其中 SOC 将跳转到0%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据TRM描述,bit[平 滑]是默认开启的。FS文件中OpconfigB值是默认值0x0F,bit[平 滑]是开启的。

    另外,根据我们的测试,电池长时间维持在静置状态,会间隔4个小时左右,RM就加1,呈线性。

    根据 TRM 的说明、bit[plexthe]默认处于打开状态。 FS 文件中的 OpconfigB 值是默认值0x0F、而 BIT [平滑]为 ON。

    另外、根据我们的测试、电池长时间保持在休眠状态、每隔大约4个小时、RM 线性添加1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以这只是 RM 中的1 mA 而已、而当前值为0?

    可以。 每隔3-4小时、RM 增加1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    Dominik 将在他回到办公室后回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OpConfigB 中的保留位之一(位3)控制 RELAX 中的温度触发仿真是否允许更新至平滑的 RM。 请将 OpConfigB 设置为0x07而不是0x0F 以防止此影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    问题未解决。

    根据您的建议、我将 FS 配置文件 ConfigB 从0x0F 更改为0x07。

    测试后、该现象与更改配置前相同。 在大约4小时内、RM 值将增加1。

    附件是测试日志。

    测试条件:

    电池被搁置5小时以上、然后插入进行测试

    日志描述:

    添加了 RemainingCapacityUnfiltered()寄存器值打印,日志对应于关键字 Fuel_Un 4599。

    行840:[FRI Jul 21 11:39:00 2023[BCM][Debug]:3881、Fuel_Curr:0、Fuel、RM:317、Fuel_Un m:317、Fuel_Fcc:862、Fuel_Soc:37、Calc_Soc:25、Ctrl:209C、Fuel_Volt:27、PCB NTC:28

    行22401:[FRI Jul 21 15:33:01 2023 [BCM][Debug]:3881、Fuel_Curr:0、FUEL_RM:318、Fuel_Volt Fuel_Fcc:862 Fuel_Soc:37、Fuel_Un Calc_Soc:25、CTRL:2098、BUB NTC:26、PCB NTC:30

    e2e.ti.com/.../ConfigB-0x07_5F00_RelaxTest.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已添加8小时测试日志。

    RM 值从317mA 增加到319mA

    e2e.ti.com/.../ConfigB-0x07_5F00_RelaxTest_5F00_8hours.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于这是您系统的日志文件、而不是 bqStudio、我不能说为什么会发生这种情况。

    可能存在您的日志文件缺失的临时负载电流、这会导致电量监测计更新过滤的 RM? 您的日志文件显示未过滤的 RM 发生了变化、因此电量监测计最终过滤的 RM 也会发生变化。 如果它真的处于放松状态、状态也不会改变。

    请使用 EVM 和 bqStudio 以及保证的零电流(从 EVM 断开任何负载)对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    按照您的提示、我使用 TIDemo 电路板和 bqstudio 执行静态测试。

    测试结果与我们器件的现象一致。

    附件是测试日志和 FS 文件

    e2e.ti.com/.../0811_5F00_TIDemo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是由于小电流导致电量监测计无法报告、因为它低于1mA。 即使电流低于1mA、电量监测计也会累积电荷。 您可以在"通过的费用"列中看到此情况。

    平滑处理代码将根据该累积电荷调整滤波 RM、因此它将缓慢向上调节。 您可以在 RELAX 中定期发出 SMOOTH_SYNC 命令、以将已过滤的 RM 重新调整为未过滤的 RM。

    请注意、在 TIDemo 日志文件中、SOC 保持稳定在24%、所以这看起来是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 Relax 中定期发出 smoothe_sync 命令,以将已过滤的 RM 重新调整为未过滤的 RM。

    请告知程序、谢谢!

    请注意,在 TIDemo 日志文件中,SOC 保持稳定在24%,因此这看起来是正确的。

    为了回应这个问题,我继续核实。 这种情况持续发生6天,SOC 上升到29%。 附加的是日志。

    e2e.ti.com/.../0817_5F00_TiDemo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应过程是由主机 UC  在长时间待机期间定期(例如、每小时一次)发送 SMOOTH_SYNC 子命令(请参阅 www.ti.com/.../sluubb0.pdf、5.1.10)。

    这将解决由于累积电荷测量误差而导致的缓慢爬行的问题。