This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521907的输出电压问题

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259105/tps65219-the-ouput-voltage-issue-for-tps6521907

器件型号:TPS65219

您好!

 谢谢、我们将 PMIC TPS6521907用于 AM6254电源、现在没有功率输出、您能帮助检查该器件是否有其他配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 原理图中显示的 PMIC 设置与 TPS65219匹配 01  其中 Buck1配置为0.75V 输出、LDO2配置为0.85V 输出。 但是、TPS65219 07  将 Buck1配置为0.85V 输出、将 LDO2配置为1.8V 输出。 下面是其他一些问题和评论:

    • 为什么这款 E2E 适用于 TPS65219 07 但原理图显示 TPS65219 01 ? 使用的是哪一个?  

    • 降压拓扑在内部得到补偿、并针对0.47uH 电感器进行了优化。 原理图 显示所有三个降压稳压器的功耗均为1uH。   

    • GPO1是一个开漏数字信号。 我在原理图中找不到上拉电阻器。 它是否有外部上拉电阻器?  

    • 您能否分享一个上电捕获、该捕获具有大约4ms 的时间标度、其中显示了以下信号:
      •  VSYS

      • EN/PB/VSENSE

      • 降压通道2

      • 降压稳压器3

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    • 为什么这款 E2E 适用于 TPS65219 07  但原理图显示 TPS65219 01 ? 使用的是哪一个?  

    很抱歉、每次与终端客户核实时、它在项目中使用 TPS6521901;

    • 降压拓扑在内部得到补偿、并针对0.47uH 电感器进行了优化。 原理图 显示所有三个降压稳压器的功耗均为1uH。

    如果此电感器会 影响输出 时间序列、但我们在上电时没有任何输出、那么请告知我们是否需要将设计修改为0.47uH?

    • GPO1是一个开漏数字信号。 我在原理图中找不到上拉电阻器。 它是否有外部上拉电阻器?  

    GPIO1没有上拉电阻、VDDSHV 为1.8V;

    • 您是否能够分享一个具有大约4ms 时间刻度的上电捕获、其中显示了以下信号

    由于没有任何输出电压、因此我们无法捕获 VSYS、EN/PB/VSENSE、BUCK2、BUCK3的波形;

    我们需要知道 PMIC 为什么没有输出、如何确认问题 是器件故障或我们的设计错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管该原理图使用 TPS65219 01 ,我们的内部 系统显示了为 TPS65219所下的订单 07 。 我知道没有稳态输出电压、但前一条消息中请求的上电捕获对于调试问题和识别 PMIC 上的 NVM 设置至关重要。  

    如果 GPO1没有外部上拉电阻、那么由谁驱动 VDD_1V8稳压器(U4)的使能引脚?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对 VDDSHV1-6使用3.3V 电压、而 GPIO1对使能无效;

    请参阅输出的波形、并告知是否有任何误差、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享示波器捕获! 以下是我的反馈:

    • 第一个示波器捕获显示 PMIC 使能引脚在周期中变为高电平和低电平。 此信号是 PMIC 的输入、由外部驱动。 您能否移除 R27 (0R/0402)以断开 Q1 FET 与 PMIC 的连接?

    • 您能否标记剩余示波器捕获中的信号、或者描述与第一个信号相比有什么不同?

    • GPO1需要具有上拉电阻器、因为根据原理图、它会启用 为 PMIC LDO2 (PVIN_LDO2)供电的 VDD_1V8电源轨(U4)。

    • 您能否提供显示 Buck1和 LDO2上电的捕获?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 第一个示波器捕获显示 PMIC 使能引脚在周期中变为高电平和低电平。 此信号是 PMIC 的输入、由外部驱动。 您能否移除 R27 (0R/0402)以断开 Q1 FET 与 PMIC 的连接?
    • 您能否标记剩余示波器捕获中的信号、或者描述与第一个信号相比有什么不同?

    下面是移除 R27的波形、Buck3 (粉色 曲线)无输出、Buck2有三个 上升时间、然后没有输出、我们不知道器件为何出现此问题;

    • GPO1需要具有上拉电阻器、因为根据原理图、它会启用 为 PMIC LDO2 (PVIN_LDO2)供电的 VDD_1V8电源轨(U4)。

    我们使用 U4来 保留 EN 引脚、U4输出为1.8V 至 P Vin_Ido 2;

    以下是断电波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要帮助以在示波器捕获上清楚地识别每个信道。  

    下面是移除 R27的波形、Buck3 (粉色 曲线)无输出、Buck2有三个 上升时间、然后没有输出、我们不知道器件为何出现此问题;

    [/报价]

    我明白、Buck3的通道4 (粉色)、但其他的如何? 您能否清楚地识别每个信号?

    以下是断电波形:

    [/报价]

    此截屏和上一条消息中提供的其他截屏也是如此。 请帮助识别每个示波器通道。 Buck1和 LDO2脉冲尝试开启时的最大输出电压是多少?  

    谢谢。

    布伦达

    [/quote]