This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:PoE 器件建议

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259595/tps23880-poe-device-recommend

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件:TPS23755、TPS23753A

大家好、

您能帮忙推荐一款器件吗?

要求:

  1. 正面连接 Marvell 88e151x PHY
  2. 背面连接 CAT5e 电缆
  3. 48V 直流

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    将支持多少个端口?每个端口所需的功率级别是多少?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    它们只需要 POE 的 PD 器件。

    1端口12.95W

    PoE IEEE 802.3af (802.3at  1类)  3类 (额定 48V DC)

    功 耗 高达  12.95W (PoE  III 类)

    小尺寸越好。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否需要隔离?直流/直流转换器的输出是什么? 客户需要初级还是次级调节?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    超出要求的其他参数则都不需要。

    输出未定义、他们现在只需要我们推荐一款器件供其查看。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们的器件建议将基于这些注意事项、因为我们的器件有细微的差异、允许它们针对应用执行。 对于3级功率、我推荐使用 TPS23753A 或 TPS23755/8。  

    此致、

    布兰登