This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781EVM-053:EVM 中的 Q100有什么作用?

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259838/ucc28781evm-053-what-does-q100-in-evm-do

器件型号:UCC28781EVM-053
主题中讨论的其他器件:UCC28781

您好、TI!

您能否解释一下 Q100的工作原理以及它的作用是什么?

是否可以用 BC807-25LT1G 替换?

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc807-16lt1-d.pdf 

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    UCC28781 EVM 上涉及 Q100的子电路用于将 CS 引脚处的线路前馈功能扩展到控制器的限制之外。  

    UCC28781能够从 CS 引脚以 VS 输入电流(Ivsl)的1/225的比率生成线路电压补偿电流、用于在 Ropp 上建立电压偏移、以补偿因延迟关断而导致的过大峰值初级电流。  Bulk 电压(基于输入线路电压)越高、关断延迟产生的过量峰值电流越高。  Ivsl 与线路成正比、因此随着输入线路的增加、Ivsl 也会增加、而 ICS 进入 Ropp 以随电压增加偏移。   

    然而、当 Ivsl > 1.25mA 时、IC 不会进一步增加、因此补偿功能在非常高的输入线路上停止有效。   
    由于此 EVM 的工作电压为50V 至500V、且 Ivsl 具有较低的输入启动电压、因此在~250Vdc 左右无效。   
    此外部子电路有助于提高高达500V 的线路补偿效率。  

    当初级 MOSFET 导通时、Ivsl 由 Rvs1上施加的负 VAUX 电压产生、它是 Rvs1值、NPA 匝数比和 Vbulk 的函数。
    当 Vaux < 39V 并逐渐在 R108上施加电压(在 Q100发射极上)时、该子电路不起作用、因为 VAUX 增大> 39V+Vbe。   
    R108上电压的这种逐渐增加会产生与 CS 节点成正比的电流、该电流流经 Ropp、以便 在内部 IC 停止增加后进一步增加失调电压。   

     BC807-25LT1G 的规格表明它是 MMST3906的合理替代产品。  基本上、PNP 需要在低集电极电流下具有足够的 hFE、这样基极电流  可以忽略不计、并且不会从集电 极电流中显著减少、也不会影响基极电压。   

    我希望这能够解释一下函数和替代函数。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您像往常一样提供了一个彻底的答案!