请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 Stefan、您好、
这是客户的案例。 在反激式拓扑中、反馈绕组是反向的、从而导致芯片损坏。
我在 PSpice 中进行了仿真和分析、从而重现该情况。


根据仿真结果、初级侧的电流在0.1us 内达到100A。
为什么在实践中不触发 OCP? 当反馈绕组反转时、芯片损坏、需要保护。
此致
兰尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.