This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:输出电流问题

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259837/tps61500-output-current-issue

器件型号:TPS61500

对于 TPS61500的输出电流:
1、设计电路、333mA 设计电流


2、规格书输出电流

3、实际检验:
屏幕 LED 电流要求360mA 最大值、四路、每个电路6个 LED、每个电路的电流为90mA

4、电路的实际测试电压:
空载输出电压:20.5V
负载输出电压:17.7V (PWM 打开至最大值) PWM 频率为730Hz
R43和 R44 (R3)位置的电压为180mV、电流约为270mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    您能请客户发送具有更高分辨率的原理图吗? 这一个很难清楚地看到。

    我想知道您的哪个客户提出的问题、他们的终端设备是什么?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    问题解决了,感谢您的支持。