请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131-Q1 我查看了 TPS65131Q1的开关频率、
开关波形会失真、如下所示。
它看起来不像正常的开关波形、您能解释为什么它看起来像这样吗?
(比开关波形低+10V)

(低于开关波形-10V)

我想知道我测得的波形是否为正常波形。
此波形是否存在任何问题、如果有、我希望找到解决方案。
I 测量的点为 INP 和 OUTN 引脚。
语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回