This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:4K@60Hz 不工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564RNQEVM, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252852/tusb564rnqevm-4k-60hz-not-working

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB564

您好!

我使用 TUSB564RNQEVM 将2019 Macbook Pro 连接到带有 DP 1.2 (Asus PB27U)的4K 60Hz 屏幕、但我无法获得4K 的60Hz 刷新率、仅为30Hz。

我在  GPIO 模式下使用 TUSB564RNQEVM、配置为使用4个 DP 通道。

有人能提供一些见解、了解它为什么不能按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas:

     该 TT 已分配、并将很快得到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在使用 TUSB564RNQEVM (HSDC025A)?  

    如果是这种情况、则 EVM 设计本身存在问题。 请参阅随附的 EVM 原理图。

    e2e.ti.com/.../HSDC025A_2D00_001-Schematics.pdf

    对于 I2C_EN、请在 JMP7引脚3和6之间连接一根导线、这会将 TUSB564置于 GPIO 模式。 然后、您可以调谐 JMP5和 JMP6以查看您是否可以获得60Hz 的视频工作。 我还会首先使用较短的 Type-C 和 DP 电缆、以首先尽可能减少损耗。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试了不同的 DP EQ 设置、无法获得4K-30Hz 以上的频率。 然后我尝试使用 M1 Macbook Pro 2021和相同的显示器,并得到4K-60Hz。

    此致、

    Tomás 阿尔梅达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯

    在 EVM 上、您是否尝试在 JMP7的引脚3和6之间连接一根导线?  

    您是否还有任何机会拥有可以对 USB Type-C CC (PD 握手)和 SBU (DP 链路训练)协议进行解码的协议分析器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯

    您是否能够解决您的问题?

    谢谢

    大卫