This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:有关 TUSB1146EVM 的 TPS65987D 问题

Guru**** 2632245 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146EVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259550/tusb1146evm-tps65987d-questions-on-the-tusb1146evm

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

看看 TUSB1146EVM、我有几个关于 TPS65987D 实现的问题:

  1. TPS65987D 硬件指南建议将 I2C1用于主机控制器、将 I2C2用于 Thunderbolt 控制器、以及将 I2C3用于外部多路复用器。 但是、在 TUSB1146EVM 上、TPS65987D 使用 I2C1作为多路复用器、不使用 I2C2、使用 I2C3作为编程头。 是否有正确的方法? 我没有看到可以使用编程 GUI 进行更改的方法、但可能我漏掉了它。
  2. TPS65987D 数据表建议悬空未使用的 GPIO、但 TUSB1146EVM 将所有使用的引脚通过100k 接地。 哪一项是正确的?
  3. TPS65987D 数据表建议将 PPHV1作为接收端路径、将 PPHV2作为源端路径、但 TUSB1146EVM 采用了相反的方法。 这看起来可以在 GUI 中配置、那么它为什么很重要以及首选什么呢?

谢谢