请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ10503 如果 Vin 电压为3.3V、可以向使能引脚施加5V 的电压吗? 在数据表中、它指定每个引脚上的绝对最大电压为6V、但没有说明如果 VIN 引脚是3.3V 之类的较低电压、IC 是否可以在使能引脚上处理高达6V 的电压。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果 Vin 电压为3.3V、可以向使能引脚施加5V 的电压吗? 在数据表中、它指定每个引脚上的绝对最大电压为6V、但没有说明如果 VIN 引脚是3.3V 之类的较低电压、IC 是否可以在使能引脚上处理高达6V 的电压。
谢谢!
您好!
我检查了 d/s 、这就是我的理解。
6V 是 EN 引脚和 Vin 引脚的 AMR 额定值。 我建议在 EN 引脚上仅提供5.5V 电压、以确保在任何最坏的情况下都不会超过 AMR。
V_EN 可能会大于 Vin。
您能分享一下原理图和计时示意图吗?
LMZ10503 是一款非常旧的器件。 我很好奇、您是否因任何具体原因选择了此器件。 如果没有、我推荐我们的一些较新转换器。
此致、
费宾