This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503:使能引脚上高于 Vin 引脚的最大电压

Guru**** 2503845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255584/lmz10503-maximum-voltage-on-enable-pin-above-vin-pin

器件型号:LMZ10503

如果 Vin 电压为3.3V、可以向使能引脚施加5V 的电压吗? 在数据表中、它指定每个引脚上的绝对最大电压为6V、但没有说明如果 VIN 引脚是3.3V 之类的较低电压、IC 是否可以在使能引脚上处理高达6V 的电压。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 d/s 、这就是我的理解。

    6V 是 EN 引脚和 Vin 引脚的 AMR 额定值。 我建议在 EN 引脚上仅提供5.5V 电压、以确保在任何最坏的情况下都不会超过 AMR。

    V_EN 可能会大于 Vin。  

    您能分享一下原理图和计时示意图吗?

    LMZ10503 是一款非常旧的器件。 我很好奇、您是否因任何具体原因选择了此器件。 如果没有、我推荐我们的一些较新转换器。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有收到您的反馈。

    您是否需要有关该主题的进一步支持? 如果没有、我要关闭该主题。

    谢谢。

    费宾