This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:使用 TPS631010YBGR 进行设计

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260851/tps631010-designing-with-tps631010ybgr

器件型号:TPS631010

团队、您好!
我正在 我们的一个项目中使用降压/升压转换器 TPS631010YBGR。
LiMnO2原电池的输入电压为3V。
100mA 上所需的输出电压为1.8V。
1.8V 用于为 MCU 供电。
MCU 大部分时间将处于睡眠模式、功耗将低于400uA。
为了单独测量 MCU 的功耗、我们计划提供 TPS631010YBGR 的1.8V 输出、保持稳压器禁用状态、TPS6310YBGR 输入端无电压 。
 TPS631010没有有源放电电路。
因此该程序不会损坏 IC。
您能对此发表评论吗?

此外、IC 还具有 反向电流运行功能。
有人能解释一下什么是 反向电流操作吗?
这是否意味着、如果输入端没有电压、并且稳压器输出端存在电压、稳压器将反向升压/降压电压?

此外、 如果禁用芯片、反向电流操作将发生什么情况?



正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    执行功耗测试、应该没问题。 这提醒了 器件的泄漏电流减小2uA。  

    反向电流仅在 FPWM 模式下以及器件启用时发生。 当器件被启用并在 FPWM 模式下工作时、如果 Vout 高于目标值、器件将尝试通过从输出端灌入电流来调节输出电压。

    此致

    陶氏