This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:关于自动开关频率工作的问题

Guru**** 2520570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259739/lm36274-questions-on-auto-switching-frequency-operation

器件型号:LM36274

大家好、  

下面是有关自动开关频率运行的问题。  

在实际测试期间、我们发现

a:当8位 MSB <= 低阈值时、Fsw 变为250kHz。  

b.当低阈值< 8位 MSB <=高阈值时、 Fsw 变为500kHz  

c:当8位 MSB >高阈值时、Fsw 变为1MHz。  

它与下面的说明有所不同。 不确定以下内容是否不正确。  谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请注意、我将设置 EVM 基准测试来检查该规格。 我可以知道客户的 EE 是什么、以及此问题是否会在其应用中造成任何风险吗? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    EE 是平板电脑。 没有风险、但 P2P 竞争对手的性能与数据表中的描述相匹配、我们的器件也不匹配。 客户想知道我们的数据表上是否有拼写错误。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    注意、我将与 EVM 进行检查。

    Br

    帕特里克