请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好
采用 BQ25601的客户设计、问题是当电池电压介于3V-3.6V 之间时、电流会暂时从3A 降低至1.5A (Vin=5V-9V、Icharg=3A)
正常吗?
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的明星:
如需更多信息、请访问以下链接。 原理是相似的。
谢谢。
宁